主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
与 WiFi 企业相关的问题:
1.需要明确认证文件名,SWRU455m 表示他们必须使用这些文件名和路径用于 WiFi 企业。 DER 文件扩展名意味着二进制格式、但也表示 PEM 格式。 请说明文件内容是必须采用二进制编码还是 base64编码? 或者都可以吗?
/sys/cert/private.key
/sys/cert/client.der
/sys/cert/ca.der
2. SWRU455m 8.4.3.2表示这些文件是安全的、将这些文件放入文件系统的最佳方法是什么、1)添加具有 uniflash 的默认方法、并动态更新、或2)在器件运行时创建并保存全新的文件? 在安全保护的情况下、应该使用什么令牌来读取和写入/更新? 系统在使用令牌时如何知道? 是否有适用于这些的示例代码?
3.有关证书处理的相关问题:swpu332a 说明如下:
在安装 DER 格式的证书链时、根和中间层的文件名
证书(即、除供应商证书之外的所有证书)应与证书的"颁发日期"值完全匹配
"字段。 "issued to"值提供了一个相对于文件系统根文件夹的完整路径(除非
字段值包含子文件夹,证书应位于根文件夹中)。
这(仍)是否适用于 simplelink SDK 6和7?
感谢 您的 支持。