This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:无法打开源文件

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1267672/launchxl-cc3235sf-cannot-open-source-file

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CCStudio

我已经安装了最新的 CCStudio (12.4)、并通过 Resource Manager 安装 SDK 7.10.00.13、通过 Apps Center 安装 GNU GCC 编译器。  当我开始编译代码时、编译器似乎无法找到 SDK 的驱动程序文件。  例如:

第37行:致命错误#1965:无法打开源文件"ti/drivers/net/WIFI/simplelink.h"

我可以看到该文件确实存在于 SDK 的文件系统中。

我知道在以前版本的 CCStudio 中没有遇到这个问题。  我似乎忘记了诀窍。

是否有关于如何让编译器在 SDK 中查找 TI 驱动程序和源代码的建议?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我回滚到 SDK 4.3和 CCStudio 10.3时、我得到了构建和下载。  嗯、现在很好。  我稍后会尝试升级到更新的工具。