请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF 主题中讨论的其他器件:CCStudio
我已经安装了最新的 CCStudio (12.4)、并通过 Resource Manager 安装 SDK 7.10.00.13、通过 Apps Center 安装 GNU GCC 编译器。 当我开始编译代码时、编译器似乎无法找到 SDK 的驱动程序文件。 例如:
第37行:致命错误#1965:无法打开源文件"ti/drivers/net/WIFI/simplelink.h"
我可以看到该文件确实存在于 SDK 的文件系统中。
我知道在以前版本的 CCStudio 中没有遇到这个问题。 我似乎忘记了诀窍。
是否有关于如何让编译器在 SDK 中查找 TI 驱动程序和源代码的建议? 谢谢!