This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:TI-PSIRT-2022-090141:SimpleLink CC32XX SDK 整数溢出问题-器件 II

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1266078/launchcc3220modasf-ti-psirt-2022-090141-simplelink-cc32xx-sdk-integer-overflow-issues---part-ii

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

您好 Kobi、

关于2022-090141:SimpleLink CC32XX SDK 整数溢出问题本主题的随附文件中的代码可能包含内存泄漏。

-第2618行对 responseCustomNode 执行了 malloc
-第2619行如果内存被分配,如果 strlen 验证失败,该函数返回 HttpClient_EREQUESTHEADERALLOCFALED 而不释放响应 CustomNode ,因为它是在另一个错误中完成的-路径( if (responseCustomNode->CustomName != NULL))

可能是正确的、因为我没有时间更详细地检查使用的列表管理。

此致、
罗曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的-您可以添加以下内容来修复此问题(在第2647行之前):

    if(responseCustomNoe)
        free(responseCustomNoe); 

    我们将在下一版本中添加修复程序。

    感谢您发送通知!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    此外、还应检查从第2666行的 malloc 开始的行为。

    此致、非常感谢、
    罗曼