This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:NWP 日志 PIN 码

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1263680/cc3200-nwp-log-pin-number

器件型号:CC3200

您好!  

实际上、我需要 NWP 日志文件、我使用的是 CC3200、因此我有一些问题  

1) 1)我的 UART 波特率为115200、那么当需要记录日志时、是否需要将波特率设置为921600?

2) 2)我的 UART 引脚是不同的、因此有必要设置引脚62、如果需要、我需要连接 UART 模块的哪个引脚、我认为是 RX 引脚?

3)获取日志文件后,我怎么知道它是正确的日志文件或没有其他什么,因为它是二进制,所以我怎么知道?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atul:

     

    1. 是的、在记录时波特率应为921600
    2. 将引脚62连接至串口转 USB 转换器
    3. 正确的日志文件是二进制文件。 将其保存到不同的位置、以便更容易找到。

     

    以下文档的第20.1节中的完整说明集: https://www.ti.com/lit/ug/swru455m/swru455m.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,感谢您的回复

    它只需要用引脚62连接 USB 到 TTL 转换器的 Rx 引脚对吧?

    如何将该日志文件发送给 TI 工程师并提供一些详细信息?

    此致、

    阿图尔·迪格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我被记录了文件、但它在日志文件中显示为是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atul:

    只有在 TI 工程师要求您提供 NWP 日志的情况下、才需要找到 NWP 日志、就像您有另一个打开的 E2E 帖子。 如果我们还没有要求您向我们发送日志、那么您就无需担心如何获取日志。

    bin 文件显示奇怪的原因是它用二进制格式编码、不是人类可读的格式(如 ASCII)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我生成了该文件,但它是在. log 文件扩展名该文件屏幕截图上载在上面它是正确的文件?

    现在我没有在此处上传文件、那么我可以上传该文件吗?  

    我曾多次使用术语、并遵循 https://www.ti.com/lit/ug/swru455m/swru455m.pdf 中所示的相同过程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atul:

    将文件交给要求您生成文件的人。 如果没有人要求您提供此文件、则您不需要对其执行任何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上没有人要求我生成该文件、我在 NWP 中遇到问题、因此我是在开发该文件、所以我现在想要将该文件发送给 TI 工程师、以便他们告诉我有什么问题。 我怎么能做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题、IC 的引脚62对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atul:

    您尝试调试的问题是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我的板未与 AP 进行连接。 它会在进入站点模式后卡住、当我将实验板置于 AP 模式时、它会在移动设备上显示信号、但在笔记本电脑上显示信号、甚至不会显示信号。  

    在上面的程序(图)中、它卡在站模式下

    当我将电路板置于"AP 模式"时、它将无法检索网络列表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这看起来像是硬件设计问题(射频设计问题)。 我认为捕获 NWP 日志无法解决任何问题。

    您是否使用 CC3200MOD 或 CC3200 QFN?

    如果没有、您是否请求 TI 审查您的设计。 您是否通过测量(例如在 VNA 下测试天线匹配、检查频谱分析仪的输出功率以及 在使用 QFN 的情况下调节中心频率)验证了您的射频设计?

    TI 提供的这段精彩视频、展示了正确的射频电路为何至关重要。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 CC3200 QFN。 我还没有要求设计审查。 我将参加设计审查并验证射频设计、然后我们将讨论、直到我结束该主题。   

    谢谢 Jan D&& Felicity Gonzalez