您好!
实际上、我需要 NWP 日志文件、我使用的是 CC3200、因此我有一些问题
1) 1)我的 UART 波特率为115200、那么当需要记录日志时、是否需要将波特率设置为921600?
2) 2)我的 UART 引脚是不同的、因此有必要设置引脚62、如果需要、我需要连接 UART 模块的哪个引脚、我认为是 RX 引脚?
3)获取日志文件后,我怎么知道它是正确的日志文件或没有其他什么,因为它是二进制,所以我怎么知道?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
实际上、我需要 NWP 日志文件、我使用的是 CC3200、因此我有一些问题
1) 1)我的 UART 波特率为115200、那么当需要记录日志时、是否需要将波特率设置为921600?
2) 2)我的 UART 引脚是不同的、因此有必要设置引脚62、如果需要、我需要连接 UART 模块的哪个引脚、我认为是 RX 引脚?
3)获取日志文件后,我怎么知道它是正确的日志文件或没有其他什么,因为它是二进制,所以我怎么知道?
尊敬的 Atul:
以下文档的第20.1节中的完整说明集: https://www.ti.com/lit/ug/swru455m/swru455m.pdf
首先,感谢您的回复 Felicity Gonzalez
它只需要用引脚62连接 USB 到 TTL 转换器的 Rx 引脚对吧?
如何将该日志文件发送给 TI 工程师并提供一些详细信息?
此致、
阿图尔·迪格
我生成了该文件,但它是在. log 文件扩展名该文件屏幕截图上载在上面它是正确的文件?
现在我没有在此处上传文件、那么我可以上传该文件吗?
我曾多次使用术语、并遵循 https://www.ti.com/lit/ug/swru455m/swru455m.pdf 中所示的相同过程
您好!
这看起来像是硬件设计问题(射频设计问题)。 我认为捕获 NWP 日志无法解决任何问题。
您是否使用 CC3200MOD 或 CC3200 QFN?
如果没有、您是否请求 TI 审查您的设计。 您是否通过测量(例如在 VNA 下测试天线匹配、检查频谱分析仪的输出功率以及 在使用 QFN 的情况下调节中心频率)验证了您的射频设计?
TI 提供的这段精彩视频、展示了正确的射频电路为何至关重要。
1月