This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:WiFi 网络未扫描或连接到任何网络

Guru**** 2606815 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1260049/cc3200-wifi-network-not-scan-or-connect-to-any-network

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!  

我是 TI 微控制器的新用户、以前使用过 CC3200和 CCS for IDE、但遇到了一些问题。 此板不会连接到 Wi-Fi、实际上甚至不扫描 Wi-Fi。 我已经检查了电源、我使用了额定电流为1A 的3.3V 稳压器。 LED Blink 和其他流程可以正常工作。 我还在其他电路板上测试代码、因此在该电路板上代码能够完美地工作。

请帮我