主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好!
我是 TI 微控制器的新用户、以前使用过 CC3200和 CCS for IDE、但遇到了一些问题。 此板不会连接到 Wi-Fi、实际上甚至不扫描 Wi-Fi。 我已经检查了电源、我使用了额定电流为1A 的3.3V 稳压器。 LED Blink 和其他流程可以正常工作。 我还在其他电路板上测试代码、因此在该电路板上代码能够完美地工作。
请帮我

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我是 TI 微控制器的新用户、以前使用过 CC3200和 CCS for IDE、但遇到了一些问题。 此板不会连接到 Wi-Fi、实际上甚至不扫描 Wi-Fi。 我已经检查了电源、我使用了额定电流为1A 的3.3V 稳压器。 LED Blink 和其他流程可以正常工作。 我还在其他电路板上测试代码、因此在该电路板上代码能够完美地工作。
请帮我

这很难分辨。
您使用的是 TI Launchpad 还是任何定制电路板? (如果定制-您是否完成了 设计审查?)
另一块电路板(正常工作的)是否与有问题的电路板类似?
您是否编写了最新的服务包? (使用 Uniflash)
您可以尝试收集 NWP 日志、以向我们提供更多信息(请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/swru368中的第19章)。
Br、
小比
首先,感谢重播 Kobi Leibovitch
是的、我使用 Uniflash 为电路板刷写了最新的服务包"servicepack_1.0.1.15-2.15.0.1"。
实际上、这是定制电路板、我只有一个电路板。
你想要什么 NWP 日志实际上我是新用户,所以我不知道它?
阿图尔·迪格
链接在我的第一个答案:
设计审查... -这是 URL : https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS
如果 根据 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS 中的设计指南正确连接、这也应该起作用。