This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:回流焊曲线

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1365284/wl1837mod-reflow-profile

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件:WL1835、WL1837

我们使用 WL1835已有很多年、而且这两款器件焊接在一起、性能优异。

现在、我们使用 WL1837、发现焊料/性能有问题。  

在某些电路板上工作、而在某些电路板上不工作。 我已经在接地连接上尝试过散热、

改进(电路板为18层)、但我不明白这些器件为何难以回流。

但我的大多数设计都是这样。 批次是 LTC:32WMDQCR

10.1.6观察到数据表 SWRS170j 中的峰值和 SMT 建议。

即使在 X 射线后焊料看起来很棒、某些器件也无法按预期工作。

工艺工程师的任何建议都将不胜感激。 -帕特里克

修订版2   REV3  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    您能更具体地说明哪些内容无法正常工作吗? 出现这些问题的电路板的比例大概是多少?

    此致、

    乔纳森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管检查了电源轨、SDIO 电平和所有其他输入、ANT1和 ANT2仍无法正常工作。 (相同的艺术品、有些零件可以工作、所以我认为是零件(回流时损坏)。

    我想获得2个 WL1837部件、批次为   LTC:32WMDQCR。

    我应将这些信息发送到何处进行此审核? -帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    让我在内部检查一下、明天再和您联系。

    此致、

    乔纳森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    您需要与您的器件分销商或直接 TI 联系人(如果有)讨论此问题。 您可以向他们申请故障分析测试。

    否则、您可以通过客户服务发送申请: https://ticsc.service-now.com/csm 

    此致、

    乔纳森