This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:固件传输错误:从主机发送的数据提升到0xFF

Guru**** 2588835 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1374890/bp-cc3301-firmware-transmission-error-data-sent-from-the-host-is-elevated-to-0xff

器件型号:BP-CC3301
Thread 中讨论的其他器件:CC3301

工具与软件:

软件版本:cc33xx_bushmac_package_0_4_0_1。

RTOS:FreeRTOS

问题描述:主机发送数据时、所有数据提升至0xFF。

根据参考示例和技术人员的描述、3301生成的第一个上升沿发生在 EN 启用后30ms。 但是、主机的 IRQ 引脚中断功能被禁用。

移植指令和示例代码都包含2秒的延迟。

您能否在 MCU 驱动程序下提供完整的逻辑分析仪屏幕截图? 具体而言、我们关注的是 MCU 启动后 IRQ 和 EN 的行为、以及通过 SPI 传输的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    本周我将致力于为您介绍逻辑分析仪跟踪。 您能告诉我您为该器件使用的主机是什么吗?

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogelio

    感谢您的重播。

    我们使用的主机是 NXP 的 RT1170。

    此致、

    Gavin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、我仍然无法将固件发送到 cc3301、Problem Link、您能帮助我分析吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin:

    我看到 Shlomi 提供了驱动器的逻辑布线。 幸运的是,Shlomi 将能够帮助你比我能更好,请等待他的回应。  

    正在关闭该主题帖。

    此致!

    Rogelio