Other Parts Discussed in Thread: CC3301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BP-CC3301 Thread 中讨论的其他器件:CC3301
工具与软件:
软件版本:cc33xx_bushmac_package_0_4_0_1。
RTOS:FreeRTOS
问题描述:主机发送数据时、所有数据提升至0xFF。
根据参考示例和技术人员的描述、3301生成的第一个上升沿发生在 EN 启用后30ms。 但是、主机的 IRQ 引脚中断功能被禁用。
移植指令和示例代码都包含2秒的延迟。
您能否在 MCU 驱动程序下提供完整的逻辑分析仪屏幕截图? 具体而言、我们关注的是 MCU 启动后 IRQ 和 EN 的行为、以及通过 SPI 传输的数据。