主题中讨论的其他器件:BP-CC33-BBB-ADAPT、
工具与软件:
大家好、团队成员:
我的 客户正在 BeagleBone Black 上使用 BP-CC33X1 (Rev E2)、同时使用 BP-CC33-BBB-ADAPT。
测试后 、 到目前为止、它无法完全正常工作。
以下是 Linux 操作系统上各种驱动程序的测试历史记录:
R1.3.2:它的版本早于0.4.2.0。我们从安全源获取。
WiFi 基本功能还可以、BLE 基本功能还可以。 但是、不支持 WiFi 和 BLE 的并发操作。
0.4.2.0:引导后内核挂起、甚至无法登录。
1.0.0.0和1.0.0.1:启动后没有 wlan0出现、"ifconfig wlan0 up"将失败、无法对 WiFi 或 BLE 进行任何测试。
1.0.0.3和1.0.0.4:存在 wlan0、但 WiFi 基本功能失败、BLE 基本功能失败。
WiFi STA 模式测试、无法成功连接到 AP。
在智能手机上看不到 BLE 广播。
BLE 扫描看不到任何其他设备。
实际上、这两个初始命令"hcicofig hci0 up"和"hciconfig -a"已经显示了一些错误消息。
请帮助提供意见。
谢谢。