This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:WiFi 和 BLE 功能测试失败

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BP-CC33-BBB-ADAPT, BP-CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1389382/bp-cc3301-wifi-and-ble-function-test-fail

器件型号:BP-CC3301
主题中讨论的其他器件:BP-CC33-BBB-ADAPT

工具与软件:

大家好、团队成员:


我的 客户正在 BeagleBone Black 上使用 BP-CC33X1 (Rev E2)、同时使用 BP-CC33-BBB-ADAPT。


测试后 、 到目前为止、它无法完全正常工作。  

以下是 Linux 操作系统上各种驱动程序的测试历史记录:

R1.3.2:它的版本早于0.4.2.0。我们从安全源获取。

       WiFi 基本功能还可以、BLE 基本功能还可以。 但是、不支持 WiFi 和 BLE 的并发操作。

0.4.2.0:引导后内核挂起、甚至无法登录。

1.0.0.0和1.0.0.1:启动后没有 wlan0出现、"ifconfig wlan0 up"将失败、无法对 WiFi 或 BLE 进行任何测试。

1.0.0.3和1.0.0.4:存在 wlan0、但 WiFi 基本功能失败、BLE 基本功能失败。
WiFi STA 模式测试、无法成功连接到 AP。
在智能手机上看不到 BLE 广播。
BLE 扫描看不到任何其他设备。

实际上、这两个初始命令"hcicofig hci0 up"和"hciconfig -a"已经显示了一些错误消息。

请帮助提供意见。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请刷写最新的预编译映像(当前为1.0.0.4)并进行测试。 如果仍然无法正常工作、请清晰地展示该电路板供我们验证。

    BR、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina:

    我是 Mike 提到的客户。  版本1.0.0.4也已经提到。

    我在这里附上图片和一些日志文件。

    电路板未损坏、因为最旧的版本 R1.3.2可以工作。

    但所有更高版本都无法正常工作。

    e2e.ti.com/.../R1.3.2.txte2e.ti.com/.../0.4.2.0.txte2e.ti.com/.../1.0.0.1.txte2e.ti.com/.../1.0.0.4_5F00_ble.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CT、

    感谢您发送编修。 不再支持您当前拥有的硅树脂版本。 请 从 TI.com 获取新的 BP-CC3301、它将包含正确的器件版本、支持您正确连接。   

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯蒂娜、您好!

    我们拥有新的 BP-CC3301 (修订版 A)、确认它能与 BBB 上的软件1.0.0.4配合使用。

    但是、1.0.0.4的驱动程序补丁是从内核6.1中生成的。 我们的 Linux MPU 是内核5.10,它不能应用1.0.0.4补丁.

    1.0.0/1.0.0.1的驱动程序补丁来自内核5.10、我们的 Linux MPU 可以使用此旧版本。

    请继续支持内核5.10。

    我认为大多数嵌入式 Linux MPU 在投放市场后不会连续升级内核版本。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这是一个不同的问题。 我提出了一个关于这一点的新问题。

    e2e.ti.com/.../cc3301-kernel-5-x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi CT Fan、

    感谢您创建新主题! 我们将很快对此作出答复。

    此致、

    Christina