Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3135MOD 工具与软件:
专家、您好!
我们正在生产采用 CC3135MOD 的医疗设备。
由于它将 在距离人体小于20cm 的地方使用、我们计划进行 SAR 测试。
SAR 测试中心要求我们实现连续传输。
是否有允许连续传输或接近100%占空比的设置?
我应该参考 这个主题吗?
我负责电路设计、因此如果需要更改软件、我需要花一些时间来了解如何设置。
抱歉、我想简单地向我解释一下。
请注意、使用的是2.4GHz 和5GHz。
此致、
Ryoma.