This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:连续传输设置

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1393626/cc3135mod-continuous-transmission-settings

器件型号:CC3135MOD

工具与软件:

专家、您好!  

我们正在生产采用 CC3135MOD 的医疗设备。

由于它将 在距离人体小于20cm 的地方使用、我们计划进行 SAR 测试。

SAR 测试中心要求我们实现连续传输。

是否有允许连续传输或接近100%占空比的设置?

我应该参考 这个主题吗?

我负责电路设计、因此如果需要更改软件、我需要花一些时间来了解如何设置。

抱歉、我想简单地向我解释一下。

请注意、使用的是2.4GHz 和5GHz。

此致、  

Ryoma.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ryoma、

    是的、我会使用其他 e2e 主题作为参考-似乎客户能够使用我们的无线电测试工具完成 SAR 测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    我理解。

    我将提及 这一主题。

    此致、  

    Ryoma.