工具与软件:
尊敬的 TI 先生/女士:
在发出 Standard LE_HCI Transmitter_Test 命令后、2024/07/31上的 CC33XX-LINUX-MPU v1.0.0.5版本会出现奇怪的情况。
从频谱分析仪或 LitePoint IQxel 测试设备观察到的无线电信号将在一段时间后自动停止。 并且 btmon 未找到任何 LE_LVDS Test_End 事件。
我以前曾在以下线程中发布过一些类似情况:
然后、我从 TI 得到了1个非官方发布固件、用于在 v1.0.0.3之后进行测试、这些固件修复了问题、并得到的响应说将在下一个版本的固件中修复。
但是、它并未在 v1.0.0.4中固定、LE_HCI 仍将以 Test_End 大约38秒的 LE_HCI Transmitter_Test 命令结束。
然后我发现 v1.0.0.5在2024年07月31日 上发布、并使用 btmon 在该版本上进行测试、在发出 Transmitter_Test LE_EVM 命令后、LE_LED Test_End 未显示、但无线电信号在一段时间后不会发射。
我们在生产/验证期间将使用该 HCI 命令、您是否知道何时会修复该命令、或者您是否有任何其他供应商特定的 HCI 命令可以持续发出 BLE 无线电信号?
此致、
/ckhsu