This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3351:LE_CC33D Transmitter_Test 自动结束、无无线电传输

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1396075/bp-cc3351-le_transmitter_test-end-automatically-with-no-radio-transmission

器件型号:BP-CC3351

工具与软件:

尊敬的 TI 先生/女士:

 在发出 Standard LE_HCI Transmitter_Test 命令后、2024/07/31上的 CC33XX-LINUX-MPU v1.0.0.5版本会出现奇怪的情况。

 从频谱分析仪或 LitePoint IQxel 测试设备观察到的无线电信号将在一段时间后自动停止。 并且 btmon 未找到任何 LE_LVDS Test_End 事件。

 我以前曾在以下线程中发布过一些类似情况:

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1307393/bp-cc3301-ti-c3301-vendor-specific-hci-commands-are-not-fully-working/4975332#4975332

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1277804/bp-cc3301-cc3301-vs-hci-command-question/4849619#4849619

 然后、我从 TI 得到了1个非官方发布固件、用于在 v1.0.0.3之后进行测试、这些固件修复了问题、并得到的响应说将在下一个版本的固件中修复。

 但是、它并未在 v1.0.0.4中固定、LE_HCI 仍将以 Test_End 大约38秒的 LE_HCI Transmitter_Test 命令结束。

 然后我发现 v1.0.0.5在2024年07月31日 上发布、并使用 btmon 在该版本上进行测试、在发出 Transmitter_Test LE_EVM 命令后、LE_LED Test_End 未显示、但无线电信号在一段时间后不会发射。

 我们在生产/验证期间将使用该 HCI 命令、您是否知道何时会修复该命令、或者您是否有任何其他供应商特定的 HCI 命令可以持续发出 BLE 无线电信号?

此致、

/ckhsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    错误修复应集成到新版本的固件中。 (我会继续、尽快再次测试)。 但是、在测试时、您必须关闭校准例程、否则会破坏变速器。 为此、我们向 calibrator 工具添加了一个 ble_plt 命令、必须在运行 Test 命令之前调用该命令。

    有关校准器的更多信息、请参阅 docs 文件夹中的 Linux 用户指南

    我的测试结果将于明天跟进。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rogelio:

     我可以看到校准器内部的命令、但文档中没有文档说明。 我将尝试一下、另外请告诉我您的结果和测试命令顺序。

    此致、

    /ckhsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rogelio:

     我已经用我们的 PE 进行了测试、它能正常工作。 感谢您提供的信息。

    此致、

    /ckhsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Im 很高兴它能工作。 很遗憾、我还没有时间重新测试、但仍然计划进行测试、所以我可以记录所有步骤并完成应用手册。

    我将关闭此帖子、如果您有任何其他问题、请联系我们。

    此致!

    Rogelio