This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:CC3235MODSF 无线电工具的传导功率级别过低

Guru**** 2693455 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODAS, CC3235MODASF, CC3235MODSF, UNIFLASH, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1392437/cc3235modasf-cc3235modsf-conducted-power-level-is-too-low-with-radio-tool

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件: CC3235MODSFUNIFLASHCC3235SF、CC3235MODAS

工具与软件:

您好、TI 主管、

我公司的产品(已量产) 使用了 CC3235MODASF 模块。

我们的产品销售地区是台湾、如果该模块具有 NCC ID、则有助于减少我们的产品认证 测试用例和负载。

问题1:TI 可否协助应用 CC3235MODASF 模块的 NCC ID?
如果第1节的答案是 否定的。
实验室将需要传导样本。 应用
我们尝试将 EVB (CC3235MODSF)与无线电工具一起使用来测试传导功率、但5.0GHz 时的功率级别仅为7dBm (如下图所示)。 (2.4G 约为14dBm、这是正常情况)
电缆损耗正常、用于连接的 DUT 和仪器(IQ xel)
此外、通过 Uniflash 烧写 EVT 的 bin 文件和 FLOWING 路径中的 bin 文件。
C:\ti\CC3xxx_RadioTool_1.0.3.19\Source Files\Source Projects\radiotool_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs\MCU+Image
请帮助确认刻录的图像是否正确?
否则、当在5.0GHz 频带下使用信道时、它无法从无线电工具 GUI 中选择功率(0~15)。
因此、这不能确保将输出功率设置为最大值。  
简而言之、我们需要为实验室准备传导样本。 确认传导功率级别。
请帮助整理缩小的图像、输出电平的原因是过于处于5.0GHz 频段。
此外、它是否会破坏 CC3235MODASF 模块的天线方向图、从而连接铜线来进行所用的传导测试。  
谢谢。
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用于连接的 DUT 和仪器(iq xel)
    的电缆损耗正常

    您能解释一下"正常电缆损耗"的含义吗? 当连接到测试仪时、必须考虑电缆的衰减、因为这将影响测得的 TX 功率。

    如果您希望测试传导性、最好将其靠近模块上的射频引脚进行测试。 TH

    [报价用户 id="616434" url="~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1392437/cc3235modasf-cc3235modsf-conducted-power-level-is-too-low-with-radio-tool "]
    C:\ti\CC3xxx_RadioTool_1.0.3.19\Source Files\Source Projects\radiotool_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs\MCU+Image
    请帮助确认刻录的图像是否正确?
    [报价]

    这似乎是正确的图像、但让我来核实并回复您。  

     CC3235MODASF 尚未获得 NCC 认证、您可以在 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION 上下载 CE 认证的测试报告。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    很高兴得到您的回复。

    使用网络分析器获得了电缆的 IL 和 RL、电缆损耗结果低于2db。  

    根据规范、5.0GHz 频段的实际测试结果不应太低。  (但在 2.4G 频段中约为14dBm、这是正常情况)

    (15 - 2 = 13、但实际得到的结果是7dBm)

    感谢您帮助再次确认 使用的无线电工具的 MCU 映像是否正确?  
    该模块的 MCU 映像通过 Uniflash 烧录(如以下屏幕截图所示)。  
    烧毁后、可以 使用无线电工具控制 WiFi 行为。
    此外、它是否需要刻录服务包?
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

     已经过去了7天。  如果 Eric 使用正确的图像进行11a 频带测试、您是否有反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上周已辞职。 是用于刷写器件的映像正确  

    为了最大限度地减少反射(进而降低信号质量)、焊接的同轴电缆应更靠近射频输出路径、而不是靠近 PCB 上天线设计的铜层(请参考下图)。

    部分问题可能是为执行传导测试而添加的电缆位于上 与 PCB 天线的距离  设计、 而不是仅使用  射频路径 .  (请参考下图)。 此外、承载射频信号的铜路径也应正确 从不 在电缆上焊接时仍适用任何尖锐转弯、因此尝试焊接新电缆、结果与下图中的图纸类似。

    BR、

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    感谢您的反馈。

    我们将尽快尝试重建射频馈送点。

    正如在 E2E (7/26)上首次描述的那样、还对 EVB 并联了传导模式测试。

    EVB 测试结果与 PCBA 状态相同。( 2.4GHz 频段中约为14dBm、但5.0GHz 频段中仅为7dBm)

    您对 EVB 测试结果有什么看法吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    根据您的建议更改测量点、5.0GHz 频段中的测试结果仍然仅为7dBm (与返工前相同)。
    您对此问题有任何其他建议吗?

    顺便说一下、 当使用无线电工具在5.0GHz 频段中运行功率级别时、无法选择(如低于屏幕截图所示、但可以选择2.4GHz 频段)这是否正常?

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增补了有关射频 电缆射频馈送点的正确屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    有趣的是、您能否确定用于产生7dBm 损耗的特定传输参数是什么、还是用于所有5GHz 通道? 测量 产生的 TX 功率时、测试仪使用哪些设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    以下 屏幕截图是用于 OR 参考的无线电工具设置。 如果有问题、请帮助告诉我们。

    测试仪是 IQ Xel、下面的 屏幕截图 是 为 OR 参考设置屏幕截图。

    大多数情况下、 EVB 的5.0GHz Tx 传导功率级别与 PCBA 返工(移除天线方向图)相同。

    请帮助我们解决这个问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    请帮助确认下表中的功率等级数据是否合理。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    plaese ignor previous email

    按下表修改测试数据。

    请再次确认下表中的功率等级数据是否合理。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    请帮助我在之前的邮件中提供有关问题的反馈。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    请忽略最后一封电子邮件并参考此电子邮件。

    请再次确认下表中的功率等级数据是否合理。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    请帮助确认下表中的功率等级数据是否合理。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    请帮助确认下表中的功率等级数据是否合理。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    很抱歉再次打扰您、 13天内没有回复表单。

    请帮助确认下表中的功率等级数据是否合理。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    根据您最新的 Tx 传导功率测量表、这些功率级别似乎与 FCC 限制一致、与我们的 FCC 目标(<= 0.5dB)略有偏差。

    问题:从显示5GHz 通道~9dBm 的测量结果到显示~11.5dBm 的最新测量结果有什么变化?  

    此致、

    居伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、巴珊先生、

    感谢您的答复。

    首先、对您的问题的回答是我们尝试重新设计"另一个 PCBA"、并确保铜线缆的连接点尽可能靠近模块(CC3235MODAS)。

    目标功率高于旧值约2dB。

    但我有一个问题、在前一封邮件中提到过。

    在 5.0GHz 频段的高/中/低通道上、EVB (CC3235MODSF)测试结果约为8.5~9.5dBm。

    您  对 EVB 测试结果有任何意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric Gretings、

    我只能假设 EVB 上的功率损耗可能是由 UF 损坏引起的。 L 连接(元件 J17)、否则所用的 EVM 损坏。 您是否能够 使用另一个 EVB 测试电源?

    您能否确认已 焊接到 PCB 板上的 CC3235MODASF 现在可以传输预期的传导功率?  

    也对延误表示歉意,我一直到现在都不上班了。  

     BR、

    杰西卡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰西卡、您好!
    你好。
    有。 我们测试了第2个 EVB、结果 与 第1个 EVB 相同。  
    关于第二个问题、 巴珊先生   在六天前回答了我的问题。  
    你有什么意见吗?
    谢谢。