This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:HTTP 服务器连接超时

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1431864/cc3220sf-launchxl-http-server-connection-timeout

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3220SF

工具与软件:

嗨、团队:

我将 CC3200SF 与以下模块配合使用:

  • Amazon FreeRTOS -> 202107.
  • FreeRTOS 内核 V10.4.3
  • SL 主机驱动程序版本2.0.1.27
  • Service Pack Version sp_3.14.0.0_2.0.0.0_2.2.0.7.bin

我正在尝试使用 CC3220SF 的 HTTP 服务器通过 HTTP 请求向客户端发送大量数据(约350KB)。 当我从客户端(例如 Postman)收到连接超时标头设置为保持连接活动的 GET 请求时、我会使用该sl_NetAppSend()函数以块的形式发送数据。 但是、我不清楚服务器维护的确切连接超时持续时间。 以下是我的具体问题:

  1. 服务器可以保持连接打开的总持续时间是多少?
  2. 发送每个块之间的最大允许时间是多少以防止连接超时?
  3. 是否有 API 或函数可用于增加或修改 HTTP 连接超时? 如果有、请提供详细资料。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基本上、内部服务器是 v1.0、因此我不确定它对这个保持活动协议机制的支持程度。

    在主机端、当它获得 get 并开始按块发送时、NWP 中可能设置了一些硬编码超时参数、但我需要挖掘以查看 CNA 是否在这里提供了一些说明。

    Shlomi