Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL Thread 中讨论的其他器件:CC3220SF
工具与软件:
嗨、团队:
我将 CC3200SF 与以下模块配合使用:
- Amazon FreeRTOS -> 202107.
- FreeRTOS 内核 V10.4.3
- SL 主机驱动程序版本2.0.1.27
- Service Pack Version sp_3.14.0.0_2.0.0.0_2.2.0.7.bin
我正在尝试使用 CC3220SF 的 HTTP 服务器通过 HTTP 请求向客户端发送大量数据(约350KB)。 当我从客户端(例如 Postman)收到连接超时标头设置为保持连接活动的 GET 请求时、我会使用该sl_NetAppSend()函数以块的形式发送数据。 但是、我不清楚服务器维护的确切连接超时持续时间。 以下是我的具体问题:
- 服务器可以保持连接打开的总持续时间是多少?
- 发送每个块之间的最大允许时间是多少以防止连接超时?
- 是否有 API 或函数可用于增加或修改 HTTP 连接超时? 如果有、请提供详细资料。
谢谢!