This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:SDK 下载缺少8MP 设备树补丁

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1426687/cc3351-sdk-downloads-missing-8mp-device-tree-patches

器件型号:CC3351
主题中讨论的其他器件:AM625

工具与软件:

嗨、团队:

客户按照 《I...使用入门》中的 CC33XX 说明、使用更换 CC33xx 的 R33/R36电阻器对其 iMX 8MP 电路板进行了修改 MX 8M Plus EVK (也具有 NXP 映像和6.1内核)

但是、下载的 SDK 中没有8MP 设备树补丁:

他们检查了1.0.0.5和1.0.0.6版本、Linux 和 Windows 安装程序、下载的任何版本中的唯一器件树补丁文件是 AM625。 他们可以在 TI 论坛上找到一份: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1317557/bp-cc3301-interface-with-imx8m-plus

您能确认一下他们应该使用哪一个吗? 他们还没有构建、但看起来足够合理。 该线程非常旧(2024年1月)、并提到未来2周内会发布某些内容。

谢谢!

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些其他详细信息:

    链接到论坛帖子的补丁不适用于 NXP 6.1内核、因此他们试图根据现有内容创建新的补丁。

    他们构建了内核+驱动程序更新;如果对其进行调制、则会加载 cc33xx 和 cc33xx_sDIO、但似乎无法找到 SDIO 器件。 模块上的 LED 亮起、至少它正在通电。

    有人能看一下他们是否在.dts 中遗漏了某些内容吗? 我本人或客户都不是器件树或8MP 电路板方面的专家。

    这里什么都不相关…

    root@imx8mp-lpddr4-evk:~# dmesg | grep -E 'sdio|sdhc|mmc|wl|cc33'
    
    [    0.000000] Kernel command line: console=ttymxc1,115200 root=/dev/mmcblk1p2 rootwait rw
    
    [    1.838001] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    
    [    1.844198] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    
    [    1.856523] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    
    [    1.894777] mmc2: SDHCI controller on 30b60000.mmc [30b60000.mmc] using ADMA
    
    [    1.983124] mmc2: new HS400 Enhanced strobe MMC card at address 0001
    
    [    1.990571] mmcblk2: mmc2:0001 IB2932 29.2 GiB
    
    [    2.003700]  mmcblk2: p1 p2 p3
    
    [    2.012407] mmcblk2boot0: mmc2:0001 IB2932 4.00 MiB
    
    [    2.021691] mmcblk2boot1: mmc2:0001 IB2932 4.00 MiB
    
    [    2.033924] mmcblk2rpmb: mmc2:0001 IB2932 4.00 MiB, chardev (234:0)
    
    [    3.204301] sdhci-esdhc-imx 30b50000.mmc: Got CD GPIO
    
    [    3.240578] mmc1: SDHCI controller on 30b50000.mmc [30b50000.mmc] using ADMA
    
    [    3.647754] mmc1: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
    
    [    3.684591] mmc1: new ultra high speed SDR104 SDHC card at address 5048
    
    [    3.692400] mmcblk1: mmc1:5048 SD32G 28.8 GiB
    
    [    3.699160]  mmcblk1: p1 p2
    
    [    4.925965] EXT4-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    
    [    6.952450] EXT4-fs (mmcblk1p2): re-mounted. Quota mode: none.
    
    [    9.732644] EXT4-fs (mmcblk2p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    
    [   10.027931] EXT4-fs (mmcblk2p3): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
     

    这让我感到奇怪,虽然–

    root@imx8mp-lpddr4-evk:~# dmesg | grep -i pci
    
    [    0.130475] PCI: CLS 0 bytes, default 64
    
    [    2.466134] imx6q-pcie 33800000.pcie: host bridge /soc@0/pcie@33800000 ranges:
    
    [    2.480534] imx6q-pcie 33800000.pcie:       IO 0x001ff80000..0x001ff8ffff -> 0x0000000000
    
    [    2.488747] imx6q-pcie 33800000.pcie:      MEM 0x0018000000..0x001fefffff -> 0x0018000000
    
    [    2.722078] imx6q-pcie 33800000.pcie: iATU: unroll T, 4 ob, 4 ib, align 64K, limit 16G
    
    [    3.720658] imx6q-pcie 33800000.pcie: Phy link never came up //THESE TWO LINES!!
    
    [    4.729719] imx6q-pcie 33800000.pcie: Phy link never came up //THESE TWO LINES!!
    
    [    4.735512] imx6q-pcie 33800000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
     

    他们是否需要禁用 M.2插槽上的 PCIe 功能? 我认为他们可以共存、因为决定引脚排列的是键控(A 键、E 键等)、但可能不是?

    (就其价值而言、它们来自内核。

    提交04b05c5527e9af8d81254638c307df07dc9a5dd3 ( 标签:LF-6.1.36-2.1.0 origin/LF-6.1.y 原点/头 )

    ..例如、与 imx8入门指南中的 LF-6.1.36-2.1.0相同。)

    e2e.ti.com/.../imx8mp_2D00_evk_2D00_usdhc1_2D00_m2.dts

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我能正确回想起、该板在 M.2插槽上支持 PCIe 或 SDIO、但不能同时支持两者。  可通过加载正确的设备树进行选择。  默认一个是 PCIe、您需要加载另一个。   

    不清楚具体是如何在电路板上实现的、您可以在文档中的某个位置找到它。  但这可能是通过在 uboot 环境中设置"conf"变量来实现的。  该变量可能设置为 conf-Freescale-imx8mp-evk.dtb、而所需的值可能为 conf-Freescale-imx8mp-evk-usdhc1-m2.dtb。

    但 这是在内存中、请参阅您的构建的文档。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    感谢您的回复! 这使他们朝着正确的方向前进-这是 电路板上的 fdtfile (即"setenv fdt imx8mp-blah-usdhc1-m2…")。 从此处引导会使他们在引脚上产生一些冲突、但现在应该是一个简单的权变措施。  

    您是否对应该包括在1.0.0.5+版本中的8MP 器件树补丁发生了什么情况?

    此致!
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道、我不是 TI。  但公平地说、他们确实有 TI 电路板的补丁。  不清楚他们是否打算在公开发布的版本中保留其他主板的补丁。  

    一般来说、设备树需要由最终设计拥有-它们因产品、架构和架构而异。  无线电芯片供应商需要记录其器件的特定绑定。 如果他们还能够在常用平台上提供示例、那是一个加分项...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    这是我们的遗漏。 我们需要将 imx8mp devicetree 重新添加到 CC33xx 中。 现在、我手动附加丢失的 DTS 文件。  

     e2e.ti.com/.../2804.cc33xx_5F00_imx8mp_5F00_dts.patch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:

    感谢分享丢失的 DTS 文件,但我认为我们仍然缺少一个补丁文件...

    您能否为8MP DTS 检查是否有其他补丁文件、或向我发送一个针对 LF-6.1.36.2.1.0的差异:  

    commit 04b05c5527e9af8d81254638c307df07dc9a5dd3 (tag: lf-6.1.36-2.1.0, origin/HEAD)

    Author: Jacky Bai ping.bai@nxp.com

    Date:   Fri Aug 25 11:39:31 2023 +0800

        LF-9952 clocksource: imx-tpm: Wait for CnV write to take effect

    (或者给我发送一份工作中的 imx8mp-evk-usdhc1-m2.dts 和 imx8mp-evk.dts 文件的副本吗? 客户的 NXP 树与 CC33XX 指南使用的 LF-6.1.36-2.1.0相同。  6.1.36现在已经很旧了–修补程序文件是否可能来自较新的内核?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    我没有回答您的问题。 为什么您认为缺少另一个补丁?

    上面的补丁是修改基准8MP devicetree 的补丁。 您是否在寻找特定的内容? 上面的补丁程序是否不能完全应用?  

    我只针对该分支测试了补丁: https://github.com/nxp-imx/linux-imx/tree/lf-6.1.y 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件跟进并提供更多详细信息。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    客户是否能够提出驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabeeh

    我没有收到回复、因为我分享了您发送给我的工作 DTS 文件和信息。 我会告诉你,一旦我们听到回来!

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabeeh

    他们将该文件按原样重建、但没有像昨天那样使用手动修改的 dts 文件–他们可以加载模块、但未检测到硬件。

    他们会回到在固件加载时发生故障但似乎检测到卡的状态、只需从您的文件中输入 usdhc1_VMMC 条目、然后查看是否会出现这种情况。

    如果您对他们应该怎么做有任何其他想法、请告诉我。  

    此外、您能否确认:

    1. 如果没有 NVS 文件、我们将使用默认值(SDK 中的 rootfs 补丁仅包括 cc33xx-conf.bin、cc33xx_2nd _loader.bin 和 cc33xx_fw.bin)
    2. 先前系统日志("MAC 地址:0xa434f1b319b4")中的 MAC 地址 A4:34:F1:B3:19:B4实际上来自模块本身、而不是驱动程序/FW 映像中的默认值。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    他们按原样重建该文件、但没有采用当天手动修改的 DTS 文件、他们可以加载模块、但未检测到硬件。

    我认为查看完整的内核日志会有所帮助。 我可以尝试帮助进行调试、并了解为什么没有检测到它。 它们是否能够提供完整的内核启动日志?

    [报价 userid="572055" url="~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1426687/cc3351-sdk-downloads-missing-8mp-device-tree-patches/5480299 #5480299"]如果没有 NVS 文件、我们将使用默认值(SDK 中的 rootfs 补丁仅包括 cc33xx-conf.bin、cc33xx_2nd _loader.bin 和 cc33xx_fw.bin)

    正确、不需要 NVS 文件。  

    早期系统日志("MAC 地址:0xa434f1b319b4")中的 MAC 地址 A4:34:F1:B3:19:B4实际上来自模块本身、而不是驱动程序/固件映像中的默认值。

    也许我漏掉了一些东西,但我看不出你指的是什么。 您能不能[再次]指出这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabeeh

    他们是否能够提供完整的内核启动日志?

    我请求了内核日志、并将在收到后共享它们。  

    也许我缺少一些东西、但我看不到您所指的内容。 请您告诉我这个[再次]?

    这是我转发的线程的一部分(抱歉混淆):

    [   8.546475] wlcore:芯片唤醒

    [   8.831845] wlcore:将 BLKsize 设置为128

    [   8.831940] wlcore:引导 IRQ:0x8

    [8.849855]   wlcore:读取控制信息

    [   8.853195] wlcore:正在处理消息类型2、len 704

    [8.853264]   wlcore:响应长度704、分配的缓冲长度712

    [8.853272]   wlcore:cmd# 35、len=712

    [   8.853275] wlcore:CC33XX 器件信息:PG 版本:2、金属版本:0、引导 ROM 版本:1、M3 ROM 版本:1、MAC 地址:0xa434f1b319b4、器件型号:0

    谢谢!
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    谢谢您的参与。 是的、因为他们看到"wlcore"打印输出、这意味着内核驱动程序已加载、并且检测到 WiFi 卡。 这部分看起来不错。  

    我现在正在查看您发送的完整日志、我看到错误"内核状态填充错误"。 我以前没有见过这种情况。 客户是否可以尝试降低 SDIO 时钟频率? 您可以在 dts 的 usdhci 块中使用"max-frequency =<1000000>"来执行此操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabeeh

    感谢您的确认! 我相信他们已经进步 过了你现在提到的另一个错误、但仍将再次检查 SDIO 时钟频率... 以下是分享的内容:

    "如今取得了长足的进步–接口已启动、连接、移动流量(至少2.4GHz 是 如此)、不过仍然存在一些奇怪、这些引脚是否属于稳压器、但我还是将一些新旧的位进行了整合、现在我们有一个 wlan0接口。 我想稳压器 usdhc1的 pinctrl 警告可能无关紧要、因为我们在电路板上修改了 R33/R36电阻器、因此 M.2 SDIO 始终通电? 我使用的器件树文件已附加、如果有任何问题、请告诉我。  

    R oot@imx8mp-lpddr4-evk:~# dmesg | egrep 'cc|sdio|usdhc'

    egrep: warning: egrep is obsolescent; using grep -E

    [    0.000000] Linux version 6.1.36+g9eb6d449f460 (oe-user@oe-host) (aarch64-poky-linux-gcc (GCC) 12.3.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.40.0.20230620) #1 SMP PREEMPT Thu Oct 24 15:15:33 UTC 2024

    [    0.137185] kvm [1]: Hyp mode initialized successfully

    [    1.929892] mxc-isi 32e00000.isi: mxc_isi.0 registered successfully

    [    2.201396] imx8mp-pinctrl 30330000.pinctrl: pin MX8MP_IOMUXC_SD1_DATA7 already requested by 30330000.pinctrl; cannot claim for regulator-usdhc1

    [    2.214380] imx8mp-pinctrl 30330000.pinctrl: pin-44 (regulator-usdhc1) status -22

    [    2.221874] imx8mp-pinctrl 30330000.pinctrl: could not request pin 44 (MX8MP_IOMUXC_SD1_DATA7) from group regusdhc1vmmcgrp  on device 30330000.pinctrl

    [    2.235354] reg-fixed-voltage regulator-usdhc1: Error applying setting, reverse things back

    [    2.517590] pca953x 2-0020: supply vcc not found, using dummy regulator

    [    3.222970] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: hcc params 0x0220fe6d hci version 0x110 quirks 0x0000002001010010

    [    3.329163] isi-m2m 32e00000.isi:m2m_device: Register m2m success for ISI.0

    [    8.220894] cc33xx_sdio mmc0:0001:2: Using GPIO as IRQ

    [    8.788867] wlcore: cc33xx_probe :: Start

    [    8.841985] cc33xx_driver cc33xx.2.auto: Direct firmware load for ti-connectivity/cc33xx-nvs.bin failed with error -2

    [    8.853400] cc33xx_driver cc33xx.2.auto: Falling back to sysfs fallback for: ti-connectivity/cc33xx-nvs.bin

    [    8.863566] wlcore: Could not get nvs file ti-connectivity/cc33xx-nvs.bin

    [    9.185083] wlcore: Downloading ti-connectivity/cc33xx_2nd_loader.bin to device

    [    9.549275] wlcore: ti-connectivity/cc33xx_2nd_loader.bin loaded successfully

    [    9.549297] wlcore: Downloading ti-connectivity/cc33xx_fw.bin to device

    [   10.540775] wlcore: ti-connectivity/cc33xx_fw.bin loaded successfully

    [   10.541352] wlcore: INI Params downloaded successfully

    [   10.561480] wlcore: Skipping cc33xx_hw_init

     

    无论引脚投诉如何、我们现在都有一个 wlan0接口:

    root@imx8mp-lpddr4-evk:~# ifconfig wlan0

    wlan0: flags=4098<BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500

            ether a4:34:f1:b3:19:b4  txqueuelen 1000  (Ethernet)

            RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)

            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0

            TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)

            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

    所以我启动了请求程序并将其连接起来、然后运行到以下问题中:

    root@imx8mp-lpddr4-evk:~# wpa_supplicant -B -Dnl80211 -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf

    -sh: /usr/sbin/wpa_supplicant: cannot execute: required file not found

     

    对我来说、这是一个新的问题–因此我查看了请求的二进制文件…

     

    root@imx8mp-lpddr4-evk:~# file /usr/sbin/wpa_supplicant

    /usr/sbin/wpa_supplicant: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-armhf.so.3, for GNU/Linux 3.2.0, with debug_info, not stripped

     

    …SDK 中请求方的版本似乎是32位 armhf 二进制文件。 这让我想.. 我想知道原始开发树补丁是来自8MP 32位内核构建还是其他版本(他们甚至会这样做吗?)  这可能与我们的器件树基础文件有何不同有关。

    无论如何、我们都处于 AArch64上、而不是 armhf 上。 没什么大不了的;这里没有 ARM64 WPA 请求程序。 使用从 ARM64构建的上游2.10版本替换 wpa_supplicant (和 wpa_cli)后、现在情况良好:

    root@imx8mp-lpddr4-evk:~# iw dev wlan0 link

    Connected to 00:ad:24:58:13:90 (on wlan0)

            SSID: newssid4u

            freq: 2437

            RX: 663874 bytes (895 packets)

            TX: 63600318 bytes (41324 packets)

            signal: -48 dBm

            rx bitrate: 65.0 MBit/s MCS 7

            tx bitrate: 58.5 MBit/s MCS 6

     

            bss flags:      short-preamble short-slot-time

            dtim period:    1

            beacon int:     100

     

    SDK 中是否包含请求者是未修改的版本2.10客户端、或者 cc33xx 有 TI 特定的更改? 如果是2.10、我已经有了–如果有变化、您可以向我发送补丁或 git repo、我可以从中获取?

    您是否有推荐我们测试的天线? 如果你有什么可以发送的东西,这将是伟大的,我这里只有1条电缆与 U. 最后、所有更新的东西都是 MHF4。"

    我还添加了新共享的 DTS 文件。

    e2e.ti.com/.../3443.imx8mp_2D00_evk_2D00_usdhc1_2D00_m2.dtse2e.ti.com/.../imx8mp_2D00_evk_2D00_usdhc1_2D00_m2_2D00_device_2D00_tree.patch

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    很高兴事情正在发展。  

    SDK 中是否包含请求者未修改的版本2.10客户端、或者对 cc33xx 是否有 TI 特有的更改? 如果是2.10、我已经有了–如果有变化、您可以向我发送补丁或代码库、我可以从中获取?

    如客户所述、CC33xx SDK 中的请求者是 armhf 版本、因为 SDK 是针对 AM335x (BeagleBone Black)定制的。   

    没有任何更改、因此客户可以使用未修改的请求2.10。  

    您有适合我们测试的推荐天线吗? 如果你有什么可以发送的东西,这将是伟大的,我这里只有1条电缆与 U. FL 结束它--所有更新的东西都是 MHF4。"[/报价]

    M.2卡本身应该有芯片天线、因此无需外部天线。 不管怎样、我认为我们没有推荐的天线列表、但是任何支持2.4/5GHz 范围的天线都应该可以正常工作、前提是适配器可以正确地与 M.2卡配合使用。 如果您需要或有可用的东西、还可以将 SMA 连接器焊接到 M.2电路板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabeeh

    谢谢、对于请求者和天线、这是需要知道的好信息。

    对于天线、是否可以执行启用芯片天线路径的操作?  由于没有天线、他们看到的是80年代末/ 90年代末的 RSSI 数字。  2.4GHz 天线的性能要好得多、但5GHz 却不然。 两个端口上都有天线、我在 CC33XX 上仍然可以看到85-92范围的5GHz RSSI (8MP 主板旁边的其他器件在60年代会看到相同的5GHz SSID)。  

    此外、监控模式的状态是什么? iw 列表中似乎支持该项功能。 将 wlan0设置为监视或创建虚拟监视模式接口均可正常工作(看起来像 ifconfig 中的监视模式接口)、但从未看到任何流量。

    感谢您的支持、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    [报价 userid="572055" url="~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1426687/cc3351-sdk-downloads-missing-8mp-device-tree-patches/5482643 #5482643"]对于天线、是否有办法启用芯片天线路径?[/QUOT]

    天线路径上有一个必须正确布线的电容器。  默认情况下、应在 M2卡上选择芯片天线。  

    此外、监视模式的状态是什么? 看起来它在 iw 列表中受支持

    您可能已经发现、cc33xx 不支持监视模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加指向电路板图像的链接:

    查看图像中的金色箭头:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sabeeh,这是有帮助的!  

    是否有 包含 SDK 中所含 TI 实用程序源代码(例如 cc33xxconf)的 git 存储库或客户可获取 AArch64二进制文件的其他位置?  

    此致!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    我们没有客户可以获取二进制文件的存储库。  因此、它们将需要从源构建。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我们可以获取有关如何构建这些文件的 Yocto 示例:

    https://git.ti.com/cgit/arago-project/meta-ti/tree/meta-ti-extras/recipes-connectivity?h=scarthgap 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabeeh

    感谢您分享示例。

    他们是否有任何理由不想从1.0.0.6更新到1.0.0.7?  ‘的其他团队也对此进行了测试、但他们的设置存在一些崩溃问题、这些问题看起来可能是一些奇怪的扫描行为(仅扫描一个频率、但"iw event"看起来好像正在扫描所有这些频率)。

    此致!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    强烈建议更新至最新的 CC33xx SDK、因为我们会继续发布驱动程序和固件中的错误修复程序。  

    他们的另一个团队也测试了这一点 、但他们的设置出现了一些崩溃问题、可能出现了一些奇怪的扫描行为

    您能否为此问题创建单独的主题? 主题已从该 TT 转移。 请收集记录器引脚日志、以便我们了解问题是什么。  

    仅扫描一个频率、但‘iw 事件'似乎正在扫描所有频率

    我不知道只能扫描一个频率、您能否提供 Linux 终端日志? 您是指频段还是信道? 我的理解是、不能强制 CC33xx 扫描有限的部分、除非您的客户修改 Linux 驱动程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabeeh

    好的、抱歉。 我将打开一个新话题!

    谢谢!

    Luke