This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:如何测试固定频率下的 TX 信号?

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1428400/cc3351-how-to-test-the-tx-signal-with-fixed-frequency

器件型号:CC3351

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户用不同的频率测试 TX 信号、 这里有一些问题:

1.校准器工具是否是测试该工具的正确工具?

2.执行如下命令但未捕获 Tx 信号。 问题出在哪呢?

3.是否有相关测试的指导文件?

BR、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    如果您希望测试纯射频非信号测试、则是的校准器工具是在托管设置中执行该测试的方法。

    如果您有非托管设置、则可以将无线电工具用作 SimpleLink Wi-Fi 工具箱的一部分。

    要更改传输的信道、请确保使用 tune_channel 命令。

      

    根据上面显示的示例代码、通道被调谐到通道6 (2437 MHz)。

    如果您要将通道更改为通道1 (2412 MHz)、则应键入以下命令:

    校准器 wlan0 cc33xx_plt tune_channel 1 0 0 0 

    您可以在 docs 文件夹下的 CC33xx 驱动程序版本中找到有关如何使用校准器工具的完整用户指南。

    此致、

    Jonathan