This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:如何从 SDK 应用服务包?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1427146/cc3220sf-launchxl-how-to-apply-service-pack-from-sdk

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

我有一个 CC3220SF-LaunchXL 板、开箱即用演示大部分都可以正常运行、但不完全是可以正常运行。   所以我想应用 SDK 附带的服务包

我有 simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13、在 cc32xx_tools 目录中、有一个 servicepack-cc3x20目录下包含两个 bin 文件、一个 UCF 文件和两个 README 文件。

我今天刚刚下载并安装了桌面 UniFlash 实用程序。   UniFlash 检测到器件、当我单击"Start"按钮时、它会将我转至如下所示的页面:

然后单击"Program Image"按钮

我曾尝试将 bin 文件输入到映像文件名中、但都可以使用。   它显示"错误:错误的文件后缀"。

以上都不像在线说明那样。

有人能告诉我错了什么操作、以及如何将服务包应用于我的 CC3220-LaunchXL 板吗?

谢谢!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您使用 Uniflash 的方式有误。 请阅读此文。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如 Jan 所建议、请仔细阅读这一部分  

    此致!

    Rogelio