This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:在 HIB 模式期间的2 × 32位通用保持寄存器

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1423860/cc3230sf-2-32-bit-general-purpose-retention-registers-during-hib-mode

器件型号:CC3230SF

工具与软件:

1) 1)我想在 MCU 休眠模式期间、至少使两个 GPIO 线路保持原始状态。 有可能吗?

2) 2)请参见下面随附的图片。 2 × 32位通用保留寄存器是什么意思?  它是特定的 GPIO 吗? 如果需要、涉及哪些 GPIO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这些寄存器可用于 RTC 或您自己的用途。 与 GPIO 没有关系。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pragash:

    1) 1)是的、可以、您可以在 MCU 休眠模式下根据您的选择配置 GPIO。 有关更多信息、我强烈建议查看 CC323xx 技术参考手册-> https://www.ti.com/lit/ug/swru543a/swru543a.pdf?ts 252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCC3230SF

    2)正如 JAN 所述、这2个寄存器不是 GPIO、而主要用于在 MCU 进入低功耗模式(如休眠模式)时保留数据。

    此致、
    Omri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Omri Meron

    在问题1上,我一直在阅读你分享的 swru543a 几天。 我只能找到几个可在 MCU 处于休眠模式时用作唤醒源的 GPIO。 没有更多了! 你对我上面的问题1说是的。 这是否意味着我们可以在休眠模式下将唤醒源 GPIO 保持为高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您应该能够做到这一点。
    请记住、这些 GPIO 仍然对用于唤醒 MCU 的边沿转换敏感。
    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、
    Omri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的@、接下来我需要帮助来检查原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在此处请求查看。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Jan 所回答的那样、这是相应链接。
    谢谢你 Jan!

    此致、
    Omri