This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:是否必须连接电源感测?

Guru**** 2812095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1418645/cc3230sf-sense-on-power-is-mandatory-connection

器件型号:CC3230SF

工具与软件:

"电源感应"是否为强制连接? 请参见随附的图片、了解数据表提供的连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pragash:

    有关这些引脚的信息、请参阅数据表的第7.7和9.9节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 在开发过程中是否需要更改引导流程? 例如、我们可以从出厂闪存模式切换到功能性开发模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pragash:

    我想您在"UARTLOAD_FUNCTIONAL_4WJ"的注释中描述了内容-您能否看一下并告诉我是否确实如此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我问了一个非常基本的问题。  在开发过程中是否需要更改引导流程?  如果是、为什么? 在选择不同的引导流程之前、我是否需要对其进行实验?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是必需的、但对于开发(更改 JTAG 模式、通过 SOP2进入引导加载程序等)很有用。

    注意:使用 SOP 模式时、不要忘记向 UART RX 线路添加上拉电阻器 UARTLOAD_FUNCTIONAL_4WJ。 CC32xx 器件对于正确布局非常敏感。 请非常仔细地遵循 TI 的布局指南(LaunchPad 布局、CC32xx 和 CC3x35布局指南)。 尤其是直流/直流和射频输出相关的部分至关重要。 完成设计后、您可以请求 TI 审核。

    1月