This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:闪存编程接口问题

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1419149/cc3230sf-flash-programming-interface-question

器件型号:CC3230SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

在数据表的原理图中、有文本显示需要在编程时在电路板上添加一个配置来隔离 GPIO01和 GPIO02。 我的问题:

1) 1)为什么我们需要 在编程时在板上添加配置来隔离 GPIO01和 GPIO02?

2)在原理图中、未添加跳线。 我是否需要在 GPIO01和 GPIO02上添加跳线?

3) 3)这是否意味着我需要避免使用 GPIO21和 GPIO02、并在绝对必要时使用它、还是在最后所有其他 GPIO 都用罄时使用它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有其他问题。 为什么图中的所有五条线都短接或连接到同一个 TP1?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已指派一名专家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定您拥有的 DS 版本、但应该都是不同的测试点。

    为了进行详细说明、对于使用 Uniflash 进行编程、需要使用 GPIO01和 GPIO02等 UART 线路。 此外、您需要重置线和两条 SOP 线。 不知道隔离消息所指的是什么、但我想它指的是相同的 UART 线也可以用于终端或连接到另一个处理器。 因此、如果您需要在某个点连接到器件(例如技术员模式)并对其重新编程、则需要提供测试点、并将其从通常用途断开。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "不确定隔离消息指的是什么"

    要回答上述问题、请参阅数据表的第79页。 我附上了我所指消息的缩放屏幕截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我熟悉这句话。

    我在前面提到过、由于这些行具有双重用途、 第一种是通过引导加载程序直接编程、第二种是常规 UART 连接。 因此、如果您将其用于自己的目的、则需要确保这些线路可用于编程(如果需要)。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不理解您的陈述。 您能解释一下吗? 我是否需要将其用于双用途、还是需要在直接编程或 UART 之间进行选择?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看 LaunchPad 的设计文件、以便更好地理解 https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC3235SF

    基本上、假设您要使用 Uniflash 刷写最终产品、并且在部署器件后、还需要使用相同的 UART 线连接到另一个 MCU。 在这种情况下、您需要进行一些跳线设置、以便在这两个选项之间进行选择。 这就是我们在 LaunchPad 上所具有的东西。 我认为这正是隔离备注的含义。

    希望它更清晰。 不知道如何以不同的方式解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 很明显。 我将暂时保留这张票证、直至其他问题的答案明确为止。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的