This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:将器件置于低功耗睡眠模式并将唤醒代码修改为 Wifi HTTP 代码。

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1418821/cc3235sf-put-the-device-into-low-power-sleep-mode-and-adapt-the-wake-up-code-to-wifi-http-code

器件型号:CC3235SF

工具与软件:

我正在尝试将器件置于低功耗睡眠模式并将唤醒代码调整为 Wifi HTTP 代码。 我看了电源管理就绪代码,但我不知道如何将它从睡眠模式中唤醒,或者如何适应现有的 WIFI-HTTP 代码。
在 WIFI-HTTP 就绪代码中、它每10秒向网络服务器打印一次数据。 我希望将器件置于低功耗模式睡眠10秒、然后将其唤醒、与网络服务器通信、并再次将其置于睡眠状态。 我如何将此代码添加到您的 WIFI-HTTP 代码示例中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 ACTIVE 模式切换到 LPDS 模式无法由主机应用设置。 电源管理应用手册中对进行了更详细的说明。

    https://www.ti.com/lit/an/swra594a/swra594a.pdf

    但是、可以在应用程序中设置电源策略设置

    如果设置为低功耗、器件将尝试尽可能扩展 LPDS。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我不太明白您的意思。 您是否有机会通过代码示例对其进行解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法通过代码将器件设置为 LPDS 模式。

    您需要确保在项目中启用电源管理功能。 这也可通过 syscfg 来完成

    确保已启用睡眠策略。

    如果启用了这种情况、器件将按照上面应用手册中的说明尝试尽可能进入 LPDS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    无需为低功耗进行其他设置或编写代码吗?