This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:需要 IBIS 模型

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1415707/cc3301-ibis-model-required

器件型号:CC3301

工具与软件:

你(们)好  

请分享用于 CC3301ENJARSBR 的 IBIS 模型。这将进行 SDIO 线路的 SI 分析

此致

Sumia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumia:

    请参阅随附的:

    e2e.ti.com/.../iq18hhvhysink_5F00_iuajv_5F00_6lm.ibs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hubbard

    共享模型没有引脚规格

    此致

    Sumia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sumia、

    您能解释一下这里的意思吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hubbard、您好!

    未列出引脚规格

    请参阅附件

    此致

    Sumia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sumia、

    我在后面、实际驱动程序的引脚应该是名为"Pad"的引脚。 该模型特定于 SDIO 接口、因此您可能找不到特定 SDIO 引脚名称的原因。 但是、我相信它应该在你的仿真中仍然有效。 请告诉我其他情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    焊盘实体是单向的。 我们只能 作为输入引脚进行仿真。 我还在波形中看到了干扰。 这种行为合适吗?