This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WL1837MOD

Guru**** 2480365 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1406376/wl1837mod-wl1837mod

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1837

工具与软件:

TI 嗨、大家好!

 我们有一个关于 WL1837MOD 的问题。 热循环测试后、已知正常的电路板将无法工作。 我检查电源正常、但 SDIO CMD 将不会从 WL1837MOD 响应。 但阻抗和 X 射线没有异常。 再加热之后、该故障将消失。 它看起来像是焊接问题。 你有什么建议吗?

下面是测试设置条件:

  热循环测试

   零件级别:PCBA

 温度:-40°C 至85°C、30分钟停留、斜坡速率< 15/分钟

  周期数:558个周期

 电源:未通电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在这个热循环期间、对模块应用的峰值温度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

      最高温度为85℃、最低温度为-40℃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

      最高温度为85℃、最低温度为-40℃。 我们通过裸片穿透检查一个电路板、在 PCBA 上未发现任何异常。 内部的 WL1837模块是否存在焊接问题? 您可以帮助调查吗?  对于循环测试的热范围、您有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    焊料并不会在低温下真正融化、因此如果模块加热、我真的不会遇到焊接问题。 您可以在以下位置查看我们在此模块上运行的可靠性测试: https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=WL1837MODGIMOCR

    我对循环测试没有任何具体建议、这似乎更多地是您的内部要求。 您可以利用我链接中的可靠性测试、让您有更好的了解。