This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:在定制板上运行的集成 CC3235SF

Guru**** 2480815 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1411590/cc3235sf-getting-integrated-cc3235sf-working-on-custom-board

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用 XDS110在定制 PCB 上设置 CC3235SF。 根据建议、其 SOP 设置为010。 但是、当使用 XDS110进行连接时、JTAG 不会在 UNIFLASH 中弹出任何内容。 按照上一主题、似乎需要先使用分线板进行 UART 连接、但该线程中的链接不再起作用。

将 UART TX 和 RX 引脚通过分接线连接到定制 PCB 以及 GND、并在 UNIFLASH 中选择:

我使用什么应用程序映像来刷写它、如何知道它是否起作用? 这是正确的方向吗?