This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:默认的 RSSI 阈值是什么?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1411281/cc3235modsf-what-is-the-default-rssi-threshold-value

器件型号:CC3235MODSF

工具与软件:

您好!

 触发断开连接的默认 RSSI 阈值是多少?

(SDK: simplelink_cc32xx_sdk_5_20_00_06)

谢谢!

Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它实际上取决于 AP 信标的传输速率。

    通常、它可以是1Mbps/2Mbps @11b 速率或6Mbps @11g/11n 速率。

    因此、数据表上显示的 CC3235灵敏度级别可用作参考。

    在上述情况下、 1Mbps/2Mbps 具有~μ V -95dBm、 6Mbps 具有~μ V -90dBm。

    请注意、这些数字是在引脚 RF 端口上采样的、未考虑任何损耗。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助以及此处另外两个问题、

    1.我想通过主机 MCU 使用 AT 命令[AT+WlanSet]来更改 RSSI 阈值。

    更改之前的默认 RSSI 阈值是多少?

    2.是否可以从已连接的 AP 扫描并获取 RSSI 值?

    谢谢!

    Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用于扫描的默认 RSSI 为-95dBm、因此不会过滤掉任何 AP。

    如果您进行扫描、应从所有 AP 获取 RSSI、包括您所连接的 AP。

    Shlomi