This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:Bluetopia Stack + AG 的 EC 和 NR

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1432041/cc2564c-bluetopia-stack-ag-s-ec-and-nr

器件型号:CC2564C

工具与软件:

嗨、大家好。  

我正在 使用 CC2564C、目前我正在努力在我的产品中启用免提功能。 如您所知、对于良好的用户体验而言、一些 回声抵消(AEC)方法是必不可少的。 我有一些硬件处理的限制,所以 我认为我可以使用 AG EC,因为我的产品是 HF。

我一直在阅读有关免提规范的信息、在我看来、EC 应该在 AG 中默认启用(下图)。 我看到有一个 Bluetopia 功能可禁用 AG EC 和 NF、如规范(HFRE_Bluetopia Disable_Remote_Echo_Cancelation_Noise_Reduction)中所述。 在一些测试后,我无法使用在 AG 端运行的 EC。 您知道此功能是否可以使用吗? 如果需要、我可以执行什么操作来启用此功能?

此致、

Jos é Melo.