This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:HFP 中的 Bluetopia 堆栈+电话簿名称

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1434104/cc2564c-bluetopia-stack-phone-book-name-in-hfp

器件型号:CC2564C

工具与软件:

嗨、大家好。

我正在 使用 CC2564C、目前我正在努力在我的产品中启用免提功能。 我已经做了一个关于 AG 回声消除功能的问题、现在我有一个关于可以通过 HFP 发送的呼叫的电话簿名称的问题。

 查询完电话列表后、我看到 AG 可以发送电话簿名称("HFRE_451"的"PhonebookName" Current_Call_List_Entry_)。 当在 IOS 中连接时、我收到此信息、但在 Android 中连接时、我没有收到此信息。 您知道这是否正常吗? 我已经实施了 PBAP、我可以将该号码与电话簿相匹配、以显示正确的电话簿名称、但如果可能、最好直接从 HFP 获取。

此致、

Jos é Melo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

    我以前没有听说过 Android 和 iphone 之间的这种差异。 帮助了解电话 BT 堆栈之间差异的最好办法是使用 BT 监听器(如 ELIS)的无线监听器日志(但是、如果您无法访问蓝牙堆栈、这些日志可能非常昂贵)。 另一个可能有帮助的方法是使用记录器从 CC2564C 获取固件日志  

    https://www.ti.com/lit/ug/swau058d/swau058d.pdf 

    https://www.ti.com/tool/WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS 

    在这里、您可以看到发送回控制器的数据、并尝试查看电话之间的差异。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Rogelio。

    很抱歉延迟了响应。 谢谢、如有必要、我将尝试使用 CC2564C 记录器。 目前我已解决 通过 PBAP 下载的联系人列表中查找的问题。

    感谢您的帮助。