工具与软件:
嗨、大家好。
我正在 使用 CC2564C、目前我正在努力在我的产品中启用免提功能。 我已经做了一个关于 AG 回声消除功能的问题、现在我有一个关于可以通过 HFP 发送的呼叫的电话簿名称的问题。
查询完电话列表后、我看到 AG 可以发送电话簿名称("HFRE_451"的"PhonebookName" Current_Call_List_Entry_)。 当在 IOS 中连接时、我收到此信息、但在 Android 中连接时、我没有收到此信息。 您知道这是否正常吗? 我已经实施了 PBAP、我可以将该号码与电话簿相匹配、以显示正确的电话簿名称、但如果可能、最好直接从 HFP 获取。
此致、
Jos é Melo.