This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:simplelink-wifi-toolbox 的日志监视器无法打开 Wireshark。

Guru**** 2555400 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1446608/bp-cc3301-the-log-monitor-of-simplelink-wifi-toolbox-is-unable-to-open-wireshark

器件型号:BP-CC3301
Thread 中讨论的其他器件:SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

工具与软件:

simplelink-wifi-toolbox 版本:2.2.5

Wireshark 版本:4.4.2

Lua 日志监控插件已安装在 Wireshark 中。

当我尝试从 SimpleLink WiFi 工具箱 Web 界面打开 Logger 时、会显示以下内容。  

是否需要配置任何其他设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin:

    我想问题是 Wireshark 安装在 F 驱动器上。 您是否可以尝试在 C 驱动器上安装 Wireshark?  

    我不确定我们的工具是否支持将 Wireshark 安装在多个驱动器上。