This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:如何重建 MQTT 库

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1452335/cc3235sf-how-to-rebuild-the-mqtt-library

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

工具与软件:

你(们)好  

在该 主题中,Kobi 说:定义 CFG_SL_CL_BUF_LEN 编译标记 并重新构建 MQTT 库。

关于如何重建 MQTT 库、您有什么指南吗?

谢谢。

BR

Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    如果您使用 CCS.. 只需重新编译工程? 或者您的问题到底是什么。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogelio:  

    我们知道  最简单的 方法是将 SDK 文件拖动到 CCS 工程中、但我们想要定义  CFG_SL_CL_BUF_LEN 宏、并从 SDK 重新编译"mqtt_release.a"和"mqtt_debug.a"。

    (关于 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK、它只需使用 xdctool/gmake 来重新构建 SDK 库)  

     

    谢谢。

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogelio:  

    您是否有重新构建 SDK 库的任何更新? (在学院中、它还使用 gmake 重新构建库、但似乎不起作用)

    谢谢。

    BR

    Trevor