This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3551E:CCS 20.0.1:闪存项目失败、连接到目标时出现错误:(错误-614 -(3:16:1))

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1461064/cc3551e-ccs-20-0-1-flash-project-fails-with-error-connecting-to-the-target-error--614---3-16-1

器件型号:CC3551E
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!
我将 SDK 8.41.0.0中的 cc35x1_device_support 文件复制到 ccs_BASE 目录中、并运行 python 脚本。
构建项目工作正常。
但是、调试工程和闪存工程都失败、显示为:

CS_DAP_0:FlashDeviceOsprey:编程
CS_DAP_0:SetCurrentDirectory 失败(2)。
连接到目标时出错:(错误-614 -(3:16:1))目标表示上一个 SWD 请求存在错误情况。 清除该错误条件、然后重试 SWD 请求。 (仿真软件包20.0.0.3283)

将支持文件复制到 uniflash 会在器件数据库重新同步期间导致错误。

找到与 CPU ID Cortex_M0_0匹配的多个实例节点


WIFI 工具箱3.0.10 (ea)用于对出厂映像进行编程。 我可以在 TeraTerm 中看到串行终端。
但是、当我使用 CCS 对编译二进制文件进行编程时、串行端口不再有任何迹象。

我使用"供应商验证旁路"选项激活了 CC35芯片。

我怀疑这种设置是不寻常的。 从何处可以获得有关编程过程所需文件和签名的详细信息?



此致、
Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    您是否遵循了 CC35XX WIFI 用户指南中的步骤。  

    File:///C/C:/ti/simplelink_wifi_sdk_8_41_0_0_eng/docs/html/cc35xx/software/software-overview.html

    我认为您遇到的问题是由于未执行此步骤所致。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogelio:
    感谢您引导我找到正确的文档、这解决了我的问题。

    我漏掉了这个。 这是快速入门指南的隐藏章节、但只有 WiFi 用户指南链接到它。

    谢谢!
    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提到它有多么隐藏。 目前仍在编制和重新编排文件。 我一定要解决这个问题。

    此致!

    Rogelio