This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:通过 CLI 设置 MCU 闪存映像加密密钥?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1466588/cc3220sf-setting-mcu-flash-image-encryption-key-via-cli

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

大家好!


我们使用 Uniflash CLI 为构建服务器创建可重现的 MCU 映像。 我们注意到、并非所有参数都可以通过 CLI 设置、例如闪存模块的大小。

我已经在这里就类似的主题提出了一个问题:
e2e.ti.com/.../cc3220sf-dslite-storage-capacity-parameter

我们要加密 MCU 映像。 为此、必须在 Uniflash 中创建并指定加密密钥(请参阅 swru469h.pdf、6.7.1创建加密映像)。 但是、似乎无法通过 CLI 设置此密钥! 或者我是否看到这种错误?
我已经尝试调整项目目录中的 sl_image\ImageConfig.xml、但这个文件显然只在创建映像时才创建。 因此、调整不起作用。
是否可以设置加密密钥? 例如、手动编辑文件?

提前感谢!

此致
Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该限制也适用于密钥(与容量相同)。

    理想情况下、它应位于 reconfig 选项下、但目前不受支持。

    目前、唯一的选项是使用 GUI。

    此致、

    Shlomi