Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具与软件:
大家好!
我们使用 Uniflash CLI 为构建服务器创建可重现的 MCU 映像。 我们注意到、并非所有参数都可以通过 CLI 设置、例如闪存模块的大小。
我已经在这里就类似的主题提出了一个问题:
e2e.ti.com/.../cc3220sf-dslite-storage-capacity-parameter
我们要加密 MCU 映像。 为此、必须在 Uniflash 中创建并指定加密密钥(请参阅 swru469h.pdf、6.7.1创建加密映像)。 但是、似乎无法通过 CLI 设置此密钥! 或者我是否看到这种错误?
我已经尝试调整项目目录中的 sl_image\ImageConfig.xml、但这个文件显然只在创建映像时才创建。 因此、调整不起作用。
是否可以设置加密密钥? 例如、手动编辑文件?
提前感谢!
此致
Sebastian