This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:当我的子节点重新启动时、它不再发送 reporte 命令

Guru**** 2922010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1516291/cc2340r5-when-my-child-node-restarts-it-no-longer-sends-the-reporte-command

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

SDK:simplelink_lowpower_f3_SDK_8_40_02_01

当我的终端设备加入 网络并收到 configure reporting 命令(该命令要求终端设备隔60秒发送一次"恢复属性"命令)时、我还观察到终端设备定期发送消息。  但是、当我重新启动终端设备时终端设备不会发送 "恢复属性"命令  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您报告此问题。

    根据我的理解、在重置后、Reporting Attributes 群集应该会恢复。

    重置后、车门锁是否仍加入网络?

    如果需要、您能否共享工程以更好地分析设置? (您可以向我发送一条消息以维护隐私)。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、此问题由应用层错误引起、与 TI 协议栈无关。