This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:编译时出现 Zstack3.0.2 CC2530链接器错误

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1523932/cc2530-zstack3-0-2-cc2530-linker-error-on-compilation

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件:Z-stack

工具/软件:

我在编译 ZStack 时遇到问题。 在使用 IAR Embeded Workbench IDE 8051 10.40.1和最新下载版本的 ZStack 时、无论我编译通用应用还是 ZNP、我都会不断收到这些错误。   



ZDNwkMgr.c
ZGlobals.c
ZDProfile.c
zmac.c
ZMain.c
zmac_cb.c
ZDObject.c
ZDSecMgr.c
链接
错误[E46]:BindingTable (C:\Texas Instruments\Z-Stack 3.0.2\projects\ZStack\HomeAutomation\GenericApp\CC2530DB\EndDeviceEB\)中引用的未定义外部"?B"
obj\BindingTable.R51)
错误[E46]:ALLOC_XSTACK8 (C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.3\8051\LIB\CLIB\cl-pli-blxd-1e16x01.r51)中引用的未定义的外部"?IE"
运行链接器时出错

错误总数:2.
警告总数:0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinhee:

    您是否可以尝试使用 IAR EW IDE v10.20、因为这是用于 开发 Z-Stack v3.0.2的版本和 Z-Stack 版本说明中的推荐版本?  以下是 可供您审核的相关 E2E 主题。

    此致、
    Ryan