Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SysConfig、 CC2340R5
工具/软件:
您好:
终端节点如何独立扫描附近协调器的信号?
要求为:终端器件中使用的 CC2340R53 芯片。 与其他设备通信(耶鲁大学)。 这些步骤应单独执行、并且可以看到打印的日志。
步骤:1. 能够识别扫描的协调器。
2.请求加入网络。
3.成功建立通信链路后,向协调器报告终端设备 (LOCK) 的状态。
使用的编辑器为:CCS 2020
使用的 SDK 为:simplelink_lowpower_f3_SDK_9_10_00_83
使用的终端和协调器如下所示

如有任何建议、将不胜感激。
谢谢!