This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:协调器发出“配置报告“。 在 ZigBee 节点重新启动后、没有循环报告

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1530691/cc2340r5-the-coordinator-issues-configure-reporting-after-the-zigbee-node-restarts-there-is-no-cycle-report

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

我使用客户给我的协调器。协调器将在节点成功访问网络后向节点发送 Configure 报告。Maximum Reporting Interval 秒自动向 60 发送一个报告属性。60。随后、节点将每 Coordinator(__LW_AT__最大报告间隔)为

  我发现如果节点重启、它将不再定期报告。这是 ZigBee 协议栈的正常现象吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而且、我发现报告后、数据请求包会频繁地连续发送大约个包 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本论坛仅接受英文提交的内容。 我邀请您将您的问题发布到我们的中文 e2e 论坛: https://e2echina.ti.com/

    此致、
    Maxence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您用英语创建新帖子、请考虑以下途径:

    • 在 ZC 上检测 ZED 已重新加入网络、从而重新发送 configure reporting 命令
    • 将配置报告信息保存在 NV 中的 ZED 上、以便在重新启动后调用

    此致、
    Ryan