主题中讨论的其他器件: SEGGER、 UNIFLASH、 SYSCONFIG
工具/软件:
我正在使用自己的开发板 CC2340R5 来开发基于 ZIGBEE 的智能开关。 我仍在尝试通过示例代码了解 ZigBee 协议的工作原理。 我成功地将示例代码“on_off_switch"下载“下载到目标上。 但是、我刚刚从系统配置中启用了“日志记录“选项、以查看通过 UART 发送的日志是什么。 我尝试下载新的代码,但我总是得到这个令人厌恶的错误:
Trouble Writing Memory Block at 0x4e020000 on Page 0 of Length 0x800: Flash download failed! ... File Loader: Verification failed: Target failed to write 0x4E020000 GEL: File: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\ti_cloud_storage\onoff_switch_ED_2.out: Load failed.
我使用的是 Code Composer Studio 20.0.1、并将 Segger J-Jlink 用作我的主调试器。
我尝试通过 UniFlash 下载代码、但收到相同的错误:

。

我决定擦除芯片内存、但出于某种原因、没有相应的选项:

更新:它可以下载简单的示例代码应用程序、如“gpiointerrupt"等等“等等。
问题出在 Zigbee 示例代码上。 我怀疑新的“impleLink Low F3 SDK“ v9.10、因为我以前使用 v8.40、它工作得像一个魅力。