This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CAN't 在 Zigbee no-RTOS 切换代码示例中记录任何数据

Guru**** 2921070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1530614/cc2340r5-can-t-log-any-data-in-the-zigbee-no-rtos-switch-code-example

器件型号:CC2340R5

工具/软件:

我使用“SimpleLink F3 SDK“中的一个示例代码、即 switch 示例 (no-RTOS)。 我启用了 Zigbee 日志记录、禁用了优化 (-g)、并在通过 UART 发送日志时将硬件配置为正确的波特率。 但是、控制台上不打印任何内容。 我使用了简单的“日志“代码示例,它只做每 5 秒记录数据,它的 工作方式就像一个魅力。  我不知道问题在哪里、也不知道如何调试。

------------------------

------------------------

------------------------

这些配置与我用于日志记录代码示例的配置相同。 我通过获取逻辑分析仪以查看启动期间的引脚行为、但您可以看到、它只是被拉高、即使代码正在向日志写入一些数据、也不会发送任何数据。