This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:为什么“#39;.syscfg&#39 中默认将 TX 功率设置为 14;即使芯片的最大 TX 功率为 8dBm 也是如此?

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1530572/cc2340r5-why-tx-power-is-set-to-14-by-default-in-the-syscfg-even-though-the-maximum-tx-power-for-the-chip-is-8-dbm

器件型号:CC2340R5
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我自己开发的是 ZigBee 应用。  正如您在下一个图中看到的、“.syscfg"文件“文件中将 Zigbee 模块的 TX 功率设置为 14dBm:

根据 CC2340R5 产品页面、TX 的最大功率为 8dBm、那么 14dBm 意味着什么? 为什么允许这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelrahman:

    CC2340R5 上的最大 TX 功率为 8dBm、在 SysConfig 中 14dBm 选项是错误的。  此设置的任何值都 不会影响生成的构建文件。  您可以 在运行时使用 ZB_SET_TX_POWER_async 来更改 TX 功率。  我已经委托 Zigbee 研发团队实施功能正常的 Zigbee TX 功率 SysConfig 选项。

    此致、
    Ryan