This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:节点's 轮询周期与数据请求数据包的发送时间不匹配。

Guru**** 2916760 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1544424/cc2340r5-the-node-s-poll-period-does-not-match-the-sending-time-of-the-data-request-packets

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:

你(们)好
我使用了 2340R5 作为节点。 它是一个轮询周期为 3 秒的睡眠器件。 我发现、当它连接到网关的协调器时、它的数据请求间隔是每次 5 秒。 与“轮询周期“时间不匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请记住始终提供用于生成这些观察结果的 SimpleLink F3 SDK 版本和代码示例。  在我这边、我可以确认 v9.11 SDK 中的 onoff_switch 示例在 3 秒内正确轮询、如为 LP-EM-CC2340R5 的 SysConfig 文件所设计。  我们注意到一个问题,它阻止轮询速率超过 5 秒,这将 在下一个 SDK 版本中得到纠正,当前的解决方法是在应用程序中使用您的目标轮询速率调用 ZB_zdo_pim_set_long_poll_pinterval ()。   

    此致、
    Ryan