This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:ZigBee 发送信标问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1530800/cc2652r-issue-with-zigbee-send-beacon

器件型号:CC2652R


工具/软件:

目前将 SDK 8.30 用于 2652r 和示例工程 dmm_zr_light_remote_display_oad_app 一起使用、当我在 ZigBee 配置中将主通道和辅助通道设置为不同的值时、能够仅在该 ZigBee 堆栈任务繁忙后发送一次信标、下次不能发送该信标。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    我能够在  DMM_ZR_LIGHT_REMOTE_DISPLAY_oAD_APP 项目的每次试运转尝试时发出多个信标请求。  请确保擦除所有器件存储器或恢复出厂设置器件、然后在重试之前将 BIM 应用程序十六进制映像与 DMM 应用程序二进制映像一起加载。  还提供更多信息、例如嗅探器日志和娱乐步骤、以便我可以进一步帮助您。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  
    使用 cc1352p2 芯片组(不是 2652r)
    我已完全清除内存  
    在芯片外刷写  
    已刷写 DMM_ZR_LIGHT_REMOTE_DISPLAY_oAD_APP
    观察结果:  
    将两个通道放在 11 上、并在 3 4 次后连续单击按钮(如果延迟时间较长)、当我单击按钮时、它不会发送信标
    连接了 Wireshark 输出
    有时它本身会发生 2 或 3 次

    它不会崩溃、但当我停止时、它会转到 cpu.h、可以在上图中看到


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    已在代码编写中尝试检查 ZigBee 任务状态
    上面的按钮点击后图像在延迟发送 2 个信标后不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法复制行为、但附近也没有禁用允许加入的 ZC 设备。  这让我想起 了另一篇 E2E 文章、 我建议您尝试该建议的权 变措施、或使用前面提到的不同主要和辅助通道配置。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使主器件和辅助器件具有不同的通道导致相同问题、也会检查该通道
    我有观察员说、在触发器发送信标导致今天的这个问题后有一些延迟  
    然后、我检查导致该问题的不同通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试实施另一个 E2E 帖子提出的解决方案、并考虑在允许开始另一个调试序列之前添加延迟(或检查退货委员会状态)。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了上面建议的更改  
    它仍然卡在 ZigBee 任务中  

    事件 67 是继续得到没有停止我检查像 5 到 10 分钟,但它仍然是来




    Wireshark 输出
    我使用的是 SDK 版本 6.10.00.29 的 cordinator  
    使用 8.30 版 DMM ZR Light One 示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供重新创建问题所需的确切步骤和环境。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一件事这只是发生在 SDK 8.30 在任何网状网络的通道上进行 6.10.00.29 时。例如、我在 13 通道、15 通道 e.t.c 中没有发生相同的问题、因为这些通道上没有器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    感谢您的详细说明。  我必须强调的是、这是观察到的行为、之前已经报告过、在本地复制、有可用的权变措施、计划在 SimpleLink F2 SDK 的第 4 季度早期版本中解决。  您能否确认修改 bdb_filterNwkDisc 后行为未得到改善?

    https://e2e.ti.com/f/1/t/1484720 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我保持 bdb 更改仍在发生问题  

    解决此问题的解决方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    您是对的、我认为我以前已经观察过此变通办法 、但我今天仍然看到有问题的行为、即使有建议的更改也是如此。  我正在内部工作以提高此问题的优先级、一旦找到有效的解决方案、我将通知您。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    void OsalPort_clearTaskQueues( void )

    // uint8_t i;
    // uint8_t *pMsg;
    //
    // for (i = 0;i < taskCnt;i++)
    //{
    // while (pMsg = OsalPort_msgReceive (i)!= NULL)
    //{
    // OsalPort_msgDeallocate (pMsg);
    //}
    //}
    }
    删除此项可以解决我的问题
    是否正确  
    在 SDK 8 中找到、而不是在 SDK 6 中找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    对此的任何更新、  
    而且,你能告诉我,注释出清除任务队列 是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您报告改善行为的变化、我已将您的发现与研发团队分享、并正在等待他们对此主题的想法。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    您的权变措施已获批准、TI 研发部门将在下一个 SimpleLink F2 SDK 版本前实施修复。

    此致、
    Ryan