This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:CC2652P7 802.15.4 协议

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1541631/cc2652p7-cc2652p7-802-15-4-protocol

器件型号:CC2652P7


工具/软件:

关于 802.15.4:

 

我们可以获取 CC2652R7 的过采样 IQ 样本进行相位测量吗?

我们的技术团队正在寻找研发目的。

 

我们目前正在探索用于研发目的的先进相位测量技术、并正在评估的功能 CC2652 无线 MCU 上。 具体而言、我们的技术团队想知道是否有可能 访问过采样 I/Q 样本 进行测试 相位测量和分析

请确认以下几点:

  • CC2652 是提供对原始还是过采样 I/Q 数据的访问
  • 启用此类访问的任何现有 SDK 支持、API 挂钩或内部寄存器
  • 用于启用此类数据提取的建议工具或开发程序

我们知道这可能属于较低级别的无线电操作、因此非常感谢您提供的任何文档、示例项目或指导。

 期待您的支持。