This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2592:CC2592RGVR 中存在或不存在频谱扩展(跳频)功能

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1581847/cc2592-presence-or-absence-of-spectrum-spreading-frequency-hopping-functionality-in-cc2592rgvr

器件型号: CC2592
主题中讨论的其他器件: Z-stack

尊敬的专家:

CC2592RGVR 是一款 2.4GHz 频段的无线 IC、但是 IC 本身是否将展频(包括跳频)技术用作无线技术?

客户正在使用、此信息是出口合规性所必需的。
据我所知、CC2592RGVR 是 TI 制造的一款射频前端 IC、本身没有展频或跳频功能;这些技术是在连接无线协议(例如 BLE、Zigbee)中实现的、但我想知道一点。

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 O.H

    CC2592 是一款  射频前端  范围扩展器 、我假设您已将另一台设备连接到 CC2592、并且该设备正在使用 DSSS(ZigBee?)。

    在另一个线程上引用 DSSS 的另一个响应:

    “DSSS 包含在 Z-Stack 内核中“-因此、假设连接到 CC2592 的其他设备使用 Z-stack、您应该会在范围扩展器输出上看到 DSSS。   

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的答复。

    以防万一。

    换句话说、CC2592 IC 本身没有 DSSS(假设它是 Zigbee)功能、因此无法输出信号。 我的理解是否正确?

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 O.H、

    仅 CC2592 是一个射频前端、CC2592 中不会生成信号。  

    CC2592 需要连接到另一个器件、并且该器件会产生馈入 CC2592 的信号(在本例中为 DSSS)、请参阅下图以供参考:  

    IC 本身是否将扩频(包括跳频)技术用作无线技术?

    连接到 CC2592 的器件(或收发器)将支持此 PHY;然后该器件将连接到 CC2592、在这种情况下、如果 MCU 支持、CC2592 可以支持它。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex F:

    感谢您的支持。 我明白了。

    此致、
    正常